Search
Languages

Bourns は、2017年 NAMM Show での特別な販売促進のために、Mouser Electronics と提携しています。

カリフォルニア州リバーサイド、2017年1月16日 - 電子コンポーネントのリーディングメーカーおよびサプライヤーである Bourns, Inc. は、2017年 NAMM Show で発表した最新の PTL01 および PSP01 スライドポテンショメーターを含む、業界屈指の Pro Audio と Pro Lighting 製品の販売促進のため、Mouser Electronics と独占的に提携したことを本日発表しました。

Bourns は、Floyd Rose FRX 表面実装型トレモロシステムを備えた、Zemaitis C24MF カスタムのメタルトップギター、Bourns Sean Silas シグネチャーシリーズのギターポテンショメーター、ロッキングチューナーおよびその他のカスタムアップグレードを進呈する予定です。ホール A、#6861 の Bourns ブースへお立ち寄りになり、この素晴らしいカスタムギターを獲得するチャンスを掴んでください。ご購入頂く必要はなく、すべてのエントリにはコンテストの規則が適用されます。

Bourns® モデル PTL01、LED 付き 100 mm スライドポテンショメーターは、オーディオミキシング、照明ミキシングおよびブロードキャストコンソールのレベルコントロールやサウンドプロセッサに最適なソリューションです。Bourns は、最大 100 万回転まで拡大された回転寿命を持つ、モデル PSP01 電動マスタースライドポテンショメーターを設計しており、自動 Pro Audio ミキシングコンソール、ブロードキャストコンソールおよび Pro Lighting コンソール/コントローラに極めて適したものとなっています。

卓越性と先進技術の提供をコミットしている Bourns は、品質が良く、高い信頼性を備えた高付加価値製品により、業務用オーディオ産業をサポートしています。当社の確立された顧客基盤には、オーディオおよび照明機器の業界をリードするメーカーとサプライヤーが含まれています。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf