MENU
Search
Languages

Bourns Partners with Mouser Electronics for Special Promotion at 2017 NAMM Show

RIVERSIDE, Calif., January 16, 2017 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced that it has exclusively partnered with Mouser Electronics to promote their industry-leading Pro Audio and Pro Lighting products including the latest PTL01 and PSP01 slide potentiometers at the 2017 NAMM Show.

Bourns will be giving away a Zemaitis C24MF Custom Metal Top Guitar with a Floyd Rose FRX surface-mount tremolo system, Bourns Sean Silas Signature Series Guitar Potentiometers, locking tuners, and other custom upgrades. Stop by the Bourns booth in Hall A, #6861 to see and enter for a chance to win this amazing custom guitar. No purchase is required and all entries are subject to contest rules.

The Bourns® Model PTL01 100 mm slide potentiometer with LED is an optimal solution for level controls in audio mixing, light mixing, and broadcast consoles, or for sound processors. Bourns designed its Model PSP01 motorized master slide potentiometer with an extended cycle life of up to 1 million cycles making it exceptionally well suited for automated Pro Audio mixing consoles, broadcast consoles and Pro Lighting consoles/controllers.

With a commitment to excellence and delivering advanced technology, Bourns supports the professional audio industry with quality, high reliability and value-added products. The company's established customer base that includes some of the industry's leading manufacturers and suppliers of audio and lighting equipment.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.