Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns、セミシールドおよびシールドのパワーインダクタシリーズの発売により業界有数のAEC-Q200 コンポーネントサプライヤーとしての地位を維持

BournsのAEC-Q200 認証済みセミシールドパワーインダクタ
クリックして拡大(477 KB)

(カリフォルニア州リバーサイド、2016年9月16日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、オートモーティブグレードのセミシールドおよびシールドパワーインダクタ・コンポーネントの広範囲の新シリーズを発売した。Bourns は電子回路の制御およびフィルターを行う抵抗器および磁気製品、さらには自動車用途に特別に設計された回路保護製品など、業界最大のAEC-Q200 認定済み製品ポートフォリオの一つを提供している。AEC-Q200 は、温度、圧力抵抗、および安全面での一貫性を確保するための受動素子に関するグローバルな自動車用標準である。Bourns のオートモーティブグレード部品の全ラインナップと並び、新型インダクタ・シリーズ9製品がAEC-Q200 仕様でテスト・認定され、TS 16949 完全認証を受けた工場で製造されている。

「セミシールド・インダクタを求める自動車市場のカスタマーの特別な要請に基づき、これらの製品が開発・テストされ、TS 認証を受けた工場でAEC-Q ガイドラインに厳密に従って製造されています」とBourns, Inc. の製品ライン・マネージャー のGido Zehnder 氏は述べた。「自動車の設計者は、特別に制御され、きわめて明確に定義された仕様をコンポーネントであることを保証されます。」

Bourns は新たにAEC-Q200 認証済みセミシールド・パワーインダクタ・シリーズ6製品を発売した。SRN2010TASRN3012TASRN3015TASRN4012TASRN6045TAおよびSRN8040TA、さらに、以下のAEC-Q200 認証済みシールド・パワーインダクタ3製品:SRR1050ASRU1063ASRU8045Aである。これらのインダクタは、効果的な低放射の磁気シールディングを提供し、広範囲の作動温度(-40~+125 °C)を特徴とし、同様の大きさを有する従来型フェライト・シールド・インダクタと比べて費用対効果の高いソリューションを提供するよう設計されている。これらの特徴は、DC-DCコンバータや、電力供給などに加えて、運転者支援システム、インフォテイメントシステム、照明など低ノイズ動作環境が重要な用途において理想的である。

価格および在庫
Bourns の新型セミシールドおよびシールド・パワーインダクタ・コンポーネントは現在在庫があり、RoHS 準拠*です。参考価格として、セミ・シールドモデルSRN3012TA は10,000個単位で各$0.12、シールドモデルSRR1050A は10,000個単位で各$0.40 の価格です。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-qualified

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com
a