Search
Languages

Bourns は、2017年 NAMM Show での特別な販売促進のために、Mouser Electronics と提携しています。

カリフォルニア州リバーサイド、2017年1月16日 - 電子コンポーネントのリーディングメーカーおよびサプライヤーである Bourns, Inc. は、2017年 NAMM Show で発表した最新の PTL01 および PSP01 スライドポテンショメーターを含む、業界屈指の Pro Audio と Pro Lighting 製品の販売促進のため、Mouser Electronics と独占的に提携したことを本日発表しました。

Bourns は、Floyd Rose FRX 表面実装型トレモロシステムを備えた、Zemaitis C24MF カスタムのメタルトップギター、Bourns Sean Silas シグネチャーシリーズのギターポテンショメーター、ロッキングチューナーおよびその他のカスタムアップグレードを進呈する予定です。ホール A、#6861 の Bourns ブースへお立ち寄りになり、この素晴らしいカスタムギターを獲得するチャンスを掴んでください。ご購入頂く必要はなく、すべてのエントリにはコンテストの規則が適用されます。

Bourns® モデル PTL01、LED 付き 100 mm スライドポテンショメーターは、オーディオミキシング、照明ミキシングおよびブロードキャストコンソールのレベルコントロールやサウンドプロセッサに最適なソリューションです。Bourns は、最大 100 万回転まで拡大された回転寿命を持つ、モデル PSP01 電動マスタースライドポテンショメーターを設計しており、自動 Pro Audio ミキシングコンソール、ブロードキャストコンソールおよび Pro Lighting コンソール/コントローラに極めて適したものとなっています。

卓越性と先進技術の提供をコミットしている Bourns は、品質が良く、高い信頼性を備えた高付加価値製品により、業務用オーディオ産業をサポートしています。当社の確立された顧客基盤には、オーディオおよび照明機器の業界をリードするメーカーとサプライヤーが含まれています。

Bourns について

Bourns, Inc. は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf