(カリフォルニア州リバーサイド、2014年10月7日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)機能を有するイーサネットベース用途に特別に設計された追加のLAN 10/100/1000 Base-T トランスモデルを発表した。この最新モデルは、拡張された動作温度(-40~+85 ℃)を実現し、厳しい環境用途に最適な製品である。Bourns® モデル SM51589PEL と品番指定された同社の新しいLAN トランスフォーマーは、Bourns の現行モデルSM51589EL の代替コンポーネントとして使用可能である。さらに、Bourns のモデルSM51589EL は、5k VAC 絶縁耐電圧を特徴とするIEEE802.3 標準を満たしている。
「Bourns はきわめて広く、優れたLAN 10/100 Base-TX トランス ソリューションのポートフォリオを当社のカスタマーに提供することにコミットしています。この最新モデルは、LAN、イーサネット、PoE 用途に要求される堅牢性や拡張された作業温度要件を満たす最適な製品です」とBourns, Inc. 製品マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。5 kVrms の電圧を特徴とするLAN トランスを提供することにより、Bourns はOEM 企業が高電圧システムの安全絶縁要件を確実に満たせるよう支援しています。」
価格および在庫 ROHS 準拠*のBourns® モデルSM51589PEL は現在在庫がございます。参考価格として、本モデルはは1000個単位で$1.40の価格です。詳細については、Bourns のトランス-LAN 製品ページをご覧ください。