Search
Languages

Bourns 擴展 SSA-2 系列類比電流傳感器,新增符合 AEC-Q 標準的組裝選項

全新組裝方案可降低工程師在設計高可靠度電源系統時的認證負擔與合規風險

2026年3月30日 - 美商柏恩 Bourns 今日宣布,其 SSA-2 系列類比電流傳感器現已提供符合 AEC-Q 標準的元件組裝選項。此項新增選項主要針對開發高可靠度電源系統的工程師,特別是在元件認證為必要條件的應用中,讓工程師無需從頭建立完整認證流程,即可達成 AEC-Q 合規。

在汽車、工業與能源應用中,於嚴苛環境 (如溫度循環、振動與機械衝擊) 下運作的被動元件,通常需符合 AEC-Q 認證標準。對於面臨緊迫專案時程的設計團隊而言,認證流程本身往往成為瓶頸。採用符合 AEC-Q 的元件來源亦能符合汽車 OEM 要求,並支援 PPAP 及汽車驗證流程,從而降低系統層級的合規風險。

Bourns, Inc. 傳感與控制產品設計經理 Javier Navarro 表示:「SSA-2 系列本已具備滿足高要求電源應用所需的精度與穩定性。新增 AEC-Q 相容的組裝選項,使汽車及高可靠度應用領域的工程師在選用 SSA-2 時,對其認證流程更具信心。」

設計特點
  • 符合 AEC-Q 的組裝選項,簡化認證流程並降低高可靠度應用的合規風險
  • 全操作範圍內具備高精度電流檢測與極低插入損耗
  • 電氣隔離訊號輸出,在量測電路與電力路徑之間提供安全隔離
  • 整合分流電阻與訊號調理於緊湊封裝中,減少電路板空間與元件數量
  • 高頻寬能力,可處理快速電流瞬變且不產生訊號失真
  • 在嚴苛環境條件下仍維持優異線性度與熱穩定性
目標應用
  • DC-DC 轉換器與電池管理系統 (BMS)
  • 馬達驅動與工業電源控制系統
  • 汽車與商用車平台中的電源分配單元
  • 需符合 AEC-Q 認證的高可靠度電源系統
供貨資訊
Bourns® SSA-2 系列類比電流傳感器 AEC-Q 相容組裝選項現已上市。完整產品規格與訂購資訊請參閱:bourns.com/zh-cht/products/sensors/current-sensors,亦可透過 Bourns 客服申請樣品。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com