Search
Languages

Bourns 推出多款方形封裝空心電感系列,具備高 Q 值與高自諧振頻率,滿足高頻應用需求

全新空心電感可支援增強信號濾波、高效能量傳輸與嚴格電感容差,滿足現今高頻應用設計挑戰

2026年1月29日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出 AC3028SQAC5037SQACXX14SQACXX15SQACXX18SQ 系列空心電感。此五大系列產品提供高 Q 值與高自諧振頻率 (SRF),並具備嚴格的電感容差,有助於設計工程師满足持續朝向更小型、更高速與更高密度電子產品的市場需求。這些全新空心電感採用方形封裝設計,具備平坦的上下表面,可簡化自動化貼裝製程並提升機械穩定性,進一步強化組裝可靠度。

五款新系列空心電感的 Q 值最高可達 230,電感範圍涵蓋 5.5 至 82 奈亨利 (nH),非常適合應用於高頻電視與收音機接收器、無線電發射器、RF 放大器及調諧電路等設計。此外,Bourns® AC3028SQ、AC5037SQ、ACXX14SQ、ACXX15SQ 與 ACXX18SQ 系列提供 2% 與 5% 的嚴格容差,直流電阻 (DCR) 範圍為 3.4 至 12 毫歐姆 (mΩ),額定電流介於 2.7 至 5.6 A,操作溫度範圍為 -25 °C 至 +125 °C。

Bourns® AC3028SQ、AC5037SQ、ACXX14SQ、ACXX15SQ 與 ACXX18SQ 系列空心電感現已上市,並符合 RoHS* 規範。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/air-coil-inductors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com