MENU
Search
Languages

专业词汇表

安规认证 - 正温度系数产品获得 UL热敏电阻规范-UL1434 的认证。这些装置也获得CSA 或 TUV 认证,而保险丝产品则通过UL认证与CSA 的认证。

环境温度 - 指保险丝周遭的空气温度,而非一般所指的室温。因为保险丝如在密封的状态( 如:面板形式的保险丝座)或者安装在容易升温的组件附近 ( 如:电阻、变压器等 ),保险丝周围的温度会明显较高。

非结晶 - 非成型固体结晶,通常是指 Multifuse® 装置的材质在启动时的结构。

安培 - 测量电流的国际标准单位,指每单位的电流或电子流动的速度,1安培=1 库伦电荷/ 每秒。

碳黑 - 用于 Multifuse® 组件内的导电材料,在正常的操作下提供电流流动的路径。

导电塑料 - 种塑料材料,是内含导电微粒-碳黑的聚合物,能提供电流流动的路径。

电流 - 流动的电荷由一处传输到另一处,通常以安培为测量单位,一安培为每秒 6.25 x10^18 的流动电子(或质子)。

保持电流 (Ihold ) - Multifuse® 组件不作动下能通过的最大电流。

最大电流 (IMAX ) - 在额定电压下,Multifuse® 装置可承受而不会造成损害的 最大故障电流。

额定电流 - 标示在保险丝上的安培标称值。依据测试结果,制造商标示保险丝可承载的电流 量。(参考 “降额”)

跳闸电流 (I trip ) - 开关装置在最低与最高电阻下通过的最小电流。

生产日期码 - 制造商用于追踪零件组装日期与制造地的编码。

降额 - 保险丝为一热敏装置,当保险丝负载一标称电流值时 ( 通常就是 100% 的额定值 ) 即使是来自控制测试条件微小的变化对预期使用寿命会有很大影响。保险丝温度是由电流通过保险丝所产生,并受周遭温度升降变 化之影响。

电极 - 能发出或控制电流的装置或物质,镍与铜常被使用在 Multifuse® 装置上当电极,协 助电流均匀的分布到装置的表面上。

短路电流 - 当电路短路或者电弧情形发生时流经装置或线路的最高峰电流。

助焊剂 - 一种材质能用在加强金属焊接,如松香就广泛运用在电子零件焊接。

外形 - 封装含有聚合物与碳,可回复式保险丝热敏电阻的封装为以下形式:径向、轴向、表 面黏着芯片、圆片、垫圈等。

保险丝 - 一种电流限制装置用于保护设备与人员,通常在电流超过额定值时,以金属线或化 合物中断电路。

保险丝电阻 - 保险丝电阻只是电路回路上总电 阻的一小部分,由于部分的安培保险丝会有好 几奥姆电阻,所以应用在低电压电路上的保险丝时就必须考虑这点。大多数的保险丝都是由正相关温度系数的材料制成,因此,在 冷却与发热状态时的电阻(对应电流下的电压降),是在两者之间作动。如果操作条件是在设计的临界时,需告知工厂并协商。若有 任何保险丝电阻值的需求,请告知我们。

迟滞现象 - 在实际装置信号开始与装置跳闸之间的一段期间。

中断电流额定值 - 也称为额定启断容量或者短路电流负载能力,中断电流额定值是指保险丝 在额定电压下能安全中断的最大通过电流,在出现故障或短路的情况下,保险丝可能接收到比标准额定电流超过好几倍的瞬间电流 。如要安全运作保险丝需要保持完好(没有发生爆炸或本体破断)且清空电路。

漏电流 - 当组件转变到高电阻时,仍有微弱的电流由组件中流出来的情形。

通过电流 - 在装置启动后能通过电路的最大电流量。

最大短路电流 - 保险丝的中断电流额定值达到或者超过电路的最大短路电流。

奥姆 - 测量电阻的国际标准单位,1 奥姆= 1 伏特/1 安培。

奥姆定律 - 电流在电路中与电位差或电磁场成正比,与电阻成反比。电流=电压/电阻,电 位差为1伏特通过1奥姆电阻产生的1安培电流。

过载电流情形 - 需要保护下的电流量,故障状况的指定要在发生损害危险前,能容忍的故障 电流或最长故障时间,时间-电流曲线必须考虑到电路所需之保险丝的特性,同时考虑到时间-电流曲线是由平均值而得。

聚合物 - 一种大分子合成塑料材质组成一系列重复单体链接。也是在 Multifuse® 装置中作 为绝缘介质,在电流过载切断碳连接时,在正常运作时使碳连接成通路。

聚合物 - 一种大分子合成塑料材质组成一系列重复单体链接。也是在 Multifuse® 装置中作 为绝缘介质,在电流过载切断碳连接时,在正常运作时使碳连接成通路。

聚合物正温度系数热敏电阻(PPTC) - Multifuse® 装置的特色之一,当装置达到跳闸温度时 会大幅度增加电阻。

功率 - 每一次能量达到的比率,功率测量单位为"瓦”与”焦耳”,功率=电流x电压,1 安 培x 1 伏特=1 瓦。

功率耗损 (Pd ) - 当装置跳闸时会耗损功率。

电流突波 - 突然一连串的脉冲或尖波在电路中的电压或电流。通常必须保护电路防止电流突 波。

脉冲 - 此统称为「脉冲」是指广泛类型 的电流波形,如: "电流突波"、"启动电流"、"冲 击电流"、"瞬态电流"等。电脉冲情形有许多种。不同的保险丝构造对于同一脉冲情形可能会有不同反应,脉冲会产生热循环且可 能会造成机械疲乏,进而影响保险丝使用寿命。开启设备时造成的脉冲应定义并与时间电流曲线和 L2T 值相比,标称熔化 L2T 值 是用来测量熔断保险丝所需能量,也就是所谓的"安培平方秒"(A2 Sec.)。

电阻 - 种导体依据不同材料、尺寸、温度来决定电流通过情形。

R初始电阻 (R Min - R Max ) - Multifuse® 装置的出厂时电阻范围 。

断开后电阻 (R 1max ) - 在排除 Multifuse® 装置启动电源后一小时最大断开 后电阻。

回流电阻 (R 1max ) - 在 Multifuse® 表面黏着装置已经回复连接以后一小时的 最大电阻。

作动循环周期 - 一种测试来确定 Multifuse® 装置循环周期寿命能维持多久不故障。

作动耐力 - 一种测试来了解在最大电压 Multifuse® 装置启动状态可以持续多久不故障。

震动 - 一种测试,用于评估物理性影响。如果有任何影响且 Multifuse® 装置受到震动,在 受震动影响前与影响后皆测量室温电阻。