Search
Languages

Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准车规级半屏蔽功率电感

全新 SRN3010BTA-330M 型号具备高感值,可优化电路性能,并采用底部焊接引线设计以提升可靠性。

2026年3月12日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日宣布新增一款高感值型号至其 SRN3010BTA半屏蔽功率电感系列。全新 SRN3010BTA-330M 型号具备 33 微亨 (µH) 的感值,可实现高效电流处理能力。其底部焊接引线设计提供更佳的机械强度与稳定性,进一步提升产品可靠性。

此款功率电感采用最大高度 1 mm 的半屏蔽结构,结合非屏蔽与屏蔽电感的特性,相较于非屏蔽电感可降低磁场辐射,并被视为全屏蔽铁氧体电感更具成本效益的替代方案。SRN3010BTA 系列提供 -55 °C 至 +125 °C 的工作温度范围,符合 AEC-Q200 标准并具备车规等级。凭借其特性与设计优势,这些半屏蔽功率电感非常适用于汽车系统、DC-DC 转换器,以及消费性、工业与通信应用中的电源供应系统,特别是在需要高可靠度电感的应用中。

Bourns® SRN3010BTA-330M 半屏蔽功率电感现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com