Search
Languages

Bourns® 高电压、高能量 GDT 系列以精巧尺寸封装中提供业界领先的浪涌保护性能

全新 GDT225HE 系列通过 UL 认证,符合易受雷击的工业领域、再生能源及通信应用的高可靠度需求

2026年3月2日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 GDT225HE 系列高电压、高能量气体放电管(GDT)避雷器。在精巧体积中提供业界领先的浪涌防护效能,Bourns® 全新 GDT 产品针对高能量 AC-DC 电源系统进行优化设计,包括电动车充电基础设施、电池储能系统 (BESS) 以及工业电源转换设备。这些系统特别容易发生通信突变或故障插入事件。该系列能在瞬态条件下安全承受长时间高热能 (I²t) 能量,使其非常适用于系统级浪涌与故障保护、等电位连接,以及需安全分流并控制高能量放电的雷击高风险设计。

Bourns® GDT225HE 系列具备宽广的直流击穿电压 (DCBV) 范围 (1000 至 2000 V),在 8/20 μs 波形下额定放电电流 In 为 40 kA (标称放电电流),最大放电电流 Imax 为 60 kA,为高能量与易受雷击应用提供卓越的保护效能。此高功率 GDT 以小型、低高度、缩减体积的封装设计,提供极高电流承载能力,成为传统大型浪涌保护方案的节省空间替代方案,特别适用于 AC 电源线应用。为协助设计工程师满足现今高密度及空间受限的 PCB 设计需求,此全新系列也提供多种不同引脚形式,以符合各类配置规格。

Bourns® GDT225HE 系列现已上市,并通过 UL 认证、ITU-T K.12 测试,且符合 RoHS* 规范。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(GDT)-surge-arrestors/2-electrode-gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/high-voltage-series

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com