Search
Languages

Bourns 发布全新紧凑型共模扼流圈系列, 具备高达 15 A 的扩展电流能力与广泛阻抗范围

全新车规级、符合 AEC-Q200 标准的大电流扼流圈采用扇形绕组结构,以增强绕组间的介电强度

2025年9月23日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,发布全新 SRF7038A 系列车规级、符合 AEC-Q200 标准的共模扼流圈。此款新型大电流扼流圈具备最高 15 A 的扩展电流能力与 70 至 3000 Ω 的宽广阻抗范围,使 SRF7038A 成为消费性、工业及汽车系统电源线 EMI 抑制的理想解决方案。

此外,Bourns® SRF7038A 系列采用 扇形绕组结构,可增强绕组间的介电强度,有效抵抗高电压应力造成的电气击穿。其闭合磁路的铁氧体磁芯设计 提供优异磁屏蔽效果,降低辐射并提升噪声抑制能力。该系列的工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C。

全新 Bourns® SRF7038A 系列车规级、符合 AEC-Q200 标准的共模扼流圈现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chokes---aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com