Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新增量式编码器, 具有长寿命旋转和多种制动选项,可增强客户的可配置性

Bourns® PEC11J 型编码器具有 IP 40 防护等级和 100,000 次循环的旋转寿命,带有开关选项,可适应特定应用的需求和环境

2023年6月26日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,发布了新型 PEC11J PEC11J 系列编码器,作为已停产的 ALPS 型号 EC11J 系列的直接替代品。 Bourns® PEC11S 系列的修改配置可应使客户能够继续支持现有应用,而无需更改其机械或电气布局。 建议客户可进行测试以确保其特定应用程序兼容,亦可根据要求提供样品进行测试。

Bourns® 新型 PEC11J 系列编码器具有 IP40 等级,采用紧凑的表面安装设计,旋转循环寿命为 100,000 次,工作温度范围为 -10 ℃ 至 +70 ℃。此外,编码器还提供可选瞬时开关功能,具有标准和高启动力能力,可便捷地适应应用特定需求和不同环境。这些特点和能力使得此产品非常适用于众多应用领域,包括专业音讯设备和灯光控制面板、白色家电、低风险医疗和诊断设备、测试和测量设备以及工业自动化控制等。

新推出的 PEC11J 系列编码器是 Bourns 推出众多重点产品之一,该系列将整合先进功能,并提供高可靠性操作,以帮助设计师满足下一代应用要求。

Bourns® 新型 PEC11J 系列编码器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/encoders/contacting-encoders

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com