Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 新增三款具附加设计封装选项的新型旋转式电位器

Bourns® 电位器防护等级为 IP 40,提供开关、轴长以及垂直和水平 PC 引脚定位选项

2021年4月19日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出三款全新旋转式电位器系列,Bourns® PRS11R 旋转式金属轴电位器系列PRS12R 旋转式金属轴电位器系列和 PRS14R 旋转式塑料轴电位器系列不仅功能强化还具备多个全新设计选项,为设计人员提供了额外的开关、轴配置、垂直和水平 PC 引脚方向以及依据型号的掣动选项。这些选件所提供的多功能性使新型 Bourns® 旋转式电位器成为专业音频和照明应用、中低风险医疗*和实验室设备以及工业自动化控制中各种用户界面控制的理想解决方案。

本次推出的三款系列皆为 IP 40 密封等级,并具有通孔型安装的小型尺寸。Bourns® PRS11R 型具有 15,000 次额定旋转寿命、-20°C 至 +70°C 的工作温度范围以及瞬时开关和扁平轴选件。Bourns® PRS12R 型系列的额定旋转寿命为 10,000 次,并提供扁平、开槽和滚花轴以及掣动选项。Bourns® PRS14R 型系列还具有 15,000 次的额定旋转寿命、-10°C 至 + 70°C 的工作温度范围,并带有掣动选项。

Bourns® PRS11R、PRS12R 和 PRS14R型旋转式电位器系列现已上市全系列均符合 RoHS标准*。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/potentiometers/commercial-panel-controls。 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com