美国柏恩(Bourns)推出为SLIC过电压保护而设计的新大电流浪涌保护器件

河边市, 加州, Oct 22, 2013 -美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出新款的大电流浪涌保护器件,旨在防护用户电路(SLICs)对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应导致的电话线过电压的危害。 Bourns® Model TISP61089M可程序设计闸流管过压保护器件,是能承受5/310、70A浪涌电流的高浪涌电流保护器,它限制电压不超过SLIC供应的最高电压,并且支持设备的瞬态抗扰性与电磁兼容性(EMC)以符合Bellcore GR-1089-CORE、ITU-T K.21、K.45及YD/T-950的标准。

为了在差模(Differential)和共模(Common Mode)浪涌条件下提供最佳的保护,Bourns最新的大电流浪涌保护器件具有两个负压保护结构和两个反向的二极管。通常SLIC线驱动器的电源分别连接到0V(接地)和负电压供电(从-20V至-155V),而Bourns新的过压器件支持负电源电压下至-155 V,且只需要不大于5 mA的闸门触发电流,此缓冲设计减少了SLIC因电力线搭接和感应而产生的过大供电负荷。此外,Bourns利用的离子注入平面垂直电力结构编造的保护装置可以达到更高的可靠性,在正常的运行系统下,它们几乎是透明的且不影响正常电路运作。

The Bourns® Model TISP61089M已上市,其包裝符合RoHS標準的 8-SOIC包裝。作為定價依據,新的可程式設計晶體閘流管過壓器件的價位為美金$0.80 (以10,000片為訂單基礎)。更多詳細資訊,請參閱:/docs/product-datasheets/TISP61089M.pdf

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:传感器、电路保护解决方案、磁性零组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?