Search
Languages

Bourns stellt neuen Hochstrom-Überspannungsschutz für den Schutz von SLICs vor Stoßspannungen vor

Riverside, Kalif, 22.Oktober 2013 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute die Herausgabe eines neuen Hochstrom-Überspannungsschutzproduktes bekannt gegeben, das SLICs (Subscriber Line Interface Circuits) vor den durch Blitzschlag, Netzstromkontakt und Induktion in Telefonleitungen erzeugten Stoßspannungen schützt. Der duale programmierbare Thyristor-Überspannungsableiter, Bourns® Modell TISP61089M, ist als Hochstrom-Überspannungsschutz mit 70 A Nennleistung für 5/310 µs ausgeführt. Er begrenzt die Spannungen, um ein Überschreiten der SLIC-Versorgungspannung zu verhindern, und ist für die Unterstützung von Geräten ausgelegt, die mit den Normen Bellcore GR-1089-CORE, ITU-T K.21 und K.45 sowie YD/T-950 zur Störfestigkeit gegen transiente Störgrößen und elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) konform sind.

Für maximalen Schutz bei metallischen (symmetrischen) und linearen (asymmetrischen) Überspannungsbedingungen bieten die neuesten Hochstrom-Überspannungsschutzprodukte von Bourns zwei negative Spannungsschutzstrukturen und zwei antiparallel geschaltete Dioden. Für SLIC-Netztreiberabschnitte, die normalerweise mit 0 V (Masse) und negativer Spannung (von -20 V bis -155 V) gespeist werden, unterstützt der neue Überspannungsschutz von Bourns eine negative Versorgungsspannung bis zu -155 V und erfordert einen niedrigen Gate-Auslösestrom von maximal 5 mA. Das gepufferte Gate-Design reduziert die bei einer durch Stromleitungskontakt und Induktion verursachten Überspannung an der SLIC-Versorgung anliegende Last. Die monolithischen Schutzgeräte von Bourns werden in ionenimplantierte planare vertikale Leistungsstrukturen integriert, wodurch maximale Zuverlässigkeit und Transparenz beim Betrieb gewährleistet sind.

Das Bourns® Modell TISP61089M ist ab sofort erhältlich und RoHS-konform* verpackt (8-SOIC-Packung). Der Referenzpreis des neuen dualen programmierbaren Thyristor-Überspannungsableiters liegt bei USD 0,80 bei Abnahme von 10.000 Stück. Ausführliche Informationen finden Sie unter: /docs/product-datasheets/TISP61089M.pdf

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
David Scofield
Bourns, Inc.
(951) 781-5054
david.scofield@bourns.com