Search
Languages

Bourns 全新推出可提供 ESD 保護彈性的 TVS 二極體系列, 採用節省空間的 DO-214AB 封裝

全新系列包含 21 款單向與雙向型號,工作峰值反向電壓範圍廣,從 12 V 到 30 V

2025年11月19日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出 5.0SMDJ 系列瞬態電壓抑制 (TVS) 二極體。新系列採用節省空間的緊湊型 DO-214AB 封裝,專為行動通訊、運算及影像設備應用提供有效的靜電放電 (ESD) 保護而設計。Bourns® 5.0SMDJ 系列包含 13 款單向型號及 8 款雙向型號。

該系列具備高效能能量吸收與箝位能力,使設計人員可在 12 V 至 30 V 的廣泛工作峰值反向電壓範圍內選擇適用型號。5.0SMDJ 系列的峰值脈衝功率可達 5,000 瓦,擊穿電壓最高可達 36.8 V,典型箝位響應時間在擊穿啟動後小於 1 奈秒。此外,該系列亦已通過 JEDEC 標準測試。

全新 Bourns® 5.0SMDJ系列 TVS 二極體現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/diodes/tvs-diodes

*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com