Search
Languages

Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准共模片状电感系列, 扩展车规级磁性组件产品

全新型号电感为 EMI 抑制与噪声滤波的理想解决方案,具备紧凑尺寸、高阻抗,并支持高电流

2025年9月22日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,为其车规级、符合 AEC-Q200 标准的磁性组件产品线新增一款 SRF3225TAP 共模片状电感系列,该系列专为有效 EMI 抑制与噪声滤波而设计,具有紧凑封装,提供 500 至 1000 Ω 的高阻抗,并支持高达 2A 的电流。

此外,SRF3225TAP 系列采用屏蔽结构以降低辐射,并支持 -55 °C 至 +150 °C 的广泛工作温度范围。这些特性使 Bourns® 最新电感成为保护敏感组件、提升讯号完整性及增强可靠性的理想选择,适用于消费市场、工业及其他电子产品,以及汽车系统的噪声滤波器与直流电源线。

全新 Bourns® SRF3225TAP共模片状电感系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chip-inductors-aec-q200

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com