Search
Languages

Bourns 推出具备高可靠性全新多层共模滤波器,采用复合共烧材料单体结构

Bourns® CCF1206 系列多层共模滤波器有助于在紧凑装置中实现复杂电路设计,以及高效支持电路板空间利用

2025年6月17日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 CCF1206 系列多层共模滤波器,采用复合共烧材料的单体结构,该先进制造方式可实现更小型且高度可靠的组件设计,有助于提升电路板布局效率。Bourns® 全新共模滤波器所提供的优势,特别适用于紧凑装置中需要复杂电路设计的应用,非常适合用于高速差分信号传输线,如 USB、LVDS,以及行动装置中的 MIPI 串行接口。

全新 Bourns® CCF1206 系列多层共模滤波器能在不产生失真的情况下有效抑制共模干扰,有助于提升信号完整性,工作温度范围为 -40 至 +85 °C,阻抗范围为 67 至 120 欧姆,并采用 1.2 x 1.0 x 0.6 mm 紧凑尺寸封装。

Bourns® CCF1206 系列多层共模滤波器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/chip-inductors-common-mode

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com