Search
Languages

Bourns 全新扩展 PDB241-GTR 系列吉他电位器

全新产品扩展大幅提升旋转寿命至 100,000 次,满足频繁使用者对高耐久度的需求

2025年5月12日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出扩展其广受欢迎的 PDB241-GTR 系列吉他电位器产品。全新吉他电位器大幅提升旋转寿命至 100,000 次,能满足专业演奏者对高频使用的需求。同时,Bourns 也同步提供一款标准选项,具备 15,000 次循环的旋转寿命,以供不同应用需求选择。

除了 100,000 次循环的旋转寿命外,PDB241-GTR 系列还具备低扭力设计 (10 至 45 g-cm)、-10°C 至 +70°C 的工作温度范围,并提供滚花轴与金属光轴两种选项。这些特性确保该电位器在应用于乐器时,能提供顺畅的操作手感,使演奏者更轻松地调整音效,创造出理想的音色与效果。此产品扩展特别适用于厚琴身的电吉他与电贝斯,并专为满足演奏者对高质量、可靠性与耐用性的期望所设计。

全新 Bourns® PDB241-GTR 扩展系列现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/potentiometers/commercial-panel-controls

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com