MENU
Search
Languages

Bourns 推出三款全新车规级片状电感器系列 - 兼具高电流、高电感值与小型化设计

Bourns® CWF1610A、CWF1612A 和 CWF2012A 系列具备高频下出色的功率与滤波表现

2025年4月7日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出全新CWF1610ACWF1612ACWF2012A 系列车规级片式电感。这三款符合 AEC-Q200 标准的电感产品,具备高电感值、高电流处理能力及高自谐振频率,并采用小型化封装设计。凭借其优异的高频功率处理与滤波效能,这些新系列电感非常适合应用于射频讯号处理、谐振电路、去耦、噪声滤波,以及多种汽车、电源、音频与行动装置设计中的低电流 DC 电源线,为电源转换提供优质解决方案。

Bourns® CWF1610A、CWF1612A 和 CWF2012A 系列均采用铁氧体磁芯绕线结构,实现低阻抗与优异的宽带噪声滤波效能。以 CWF1610A 系列为例,其饱和电流范围为 200 mA 至 1700 mA,额定电流则为 200 至 1400 mA,并具备 -55 至 +125 °C 的宽广工作温度范围,满足各种严苛应用环境的需求。

Bourns® CWF1610A、CWF1612A 和 CWF2012A 系列片状电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/chip-inductors-aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com