Search
Languages

Bourns Launches Three Automotive Grade Chip Inductor Series Featuring High Current and High Inductance in a Miniature Size

Bourns® CWF1610A, CWF1612A, and CWF2012A Series deliver excellent power handling and filtering at high frequency

RIVERSIDE, Calif., April 7, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its CWF1610A, CWF1612A and CWF2012A Series chip inductors. These AEC-Q200-compliant, automotive-grade inductors feature high inductance, high current and high self-resonant frequency in a compact form factor. The features enable excellent power handling and filtering at high frequency, making the three new chip inductor series superior power conversion solutions in RF signal processing, resonant circuits, decoupling, noise filters and low current DC power lines found in a broad variety of automotive, power, audio and mobile designs.

The CWF1610A, CWF1612A, and CWF2012A Series all have wirewound construction on a ferrite core to provide minimal resistance and exceptional noise filtering across a wide frequency range. As an example, the CWF1610A Series offers saturation current from 200 mA up to 1700 mA, rated current from 200 to 1400 mA, and an extended operating temperature range of -55 to +125 °C.

The Bourns® CWF1610A, CWF1612A and CWF2012A Chip Inductor Series are available now through Bourns’ authorized distribution partners and are RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/chip-inductors-aec-q200-compliant.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com