Search
Languages

Bourns 推出具 SSI 同步串行接口输出的新型非接触式反馈旋转传感器

新型 DMS22B 设计着重于满足重型应用规范,使用寿命长、可靠性高

2021年5月3日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出最新型非接触式反馈旋转传感器,该传感器具同步串行接口(SSI)输出,可在闭环循环控制系统中提供有效的同步。该单转型旋转式传感器基于霍尔效应技术,并支持可由工厂编程的 10 至 360 度电角度,该角度可实现更一致且更可靠的操作,至多可支持 5,000 万次转轴运作。

Bourns® DMS22B 型旋转传感器采用非接触式磁性技术设计,可提供一致的出色性能和高可靠性,非常适于各种应用环境。此外,其 IP50 密封等级使该旋转传感器具有很高的防流体/灰尘性能。Bourns® DMS22B 型旋转传感器提供 7/8 英寸扁平轴和衬套安装配置,为设计人员提供了高度通用的位置传感解决方案,适用于各种应用,包括患者平台位置反馈、气动控制阀位置反馈、拉线位置传感器、远程通信天线定位、制动器电机位置反馈、自动化制造机器人等。

Bourns® DMS22B 型旋转式传感器现已上市,并且符合 RoHS*标准。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/sensors/position-sensors/non-contacting-single-turn

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com