MENU
Search
Languages

Bourns 进一步拓展其离散式电压瞬变抑制二极管产品线

2019年11月18日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出两项新系列的 ESD/EFT 电涌保护产品,来进一步扩展离散式电压瞬变抑制 TVS二极管产品线。Bourns 设计新型号的 TVS 二极管 SMA6J 与 SMA6J-Q,以保护数据线和 DC 电源中的电源总线和 I / O 接口。此外,Bourns® SMA6J-Q 型号符合 AEC-Q101标准,非常广泛地适合在某些严苛环境下被使用并需要高度可靠性之通信、工业与消费性电子应用。

两种型号皆采用小体积的工业标准 DO214-AC (SMA) 封装,与 400瓦 的工业标准相比,其峰值脉冲功率 (PPP) 功耗增加为 600 瓦。TVS 二极管通常具有峰值脉冲功率额定值,使设计人员能确定特定应用和环境所需的最佳类型。这些单向/双向设备提供 5–43 V 的反向隔离电压。Bourns 新型 TVS 二极管的功能有助于电源设计人员达到其高功率密度和小尺寸要求。

Bourns® SMA6J 和 SMA6J-Q 型号设备现已上市,全系列均符合 RoHS *标准。 有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant

* RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns定義的“無鹵素”產品為:溴(Br)含量不超過900 ppm;氯(Cl)含量不超過900 ppm;以及溴(Br)和氯(Cl)總含量不超過1500ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com