2018年5月8日-美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,将在PCIM 2018展示全系列被动组件产品与高功率、高频磁性设计的专业知识。
本次展示亮点:
。总线1000 A 50µOhm电流检测电阻器,具备精密的超低电阻和低偏移高共模电压电流检测电路,可提供500 A或更高的精确测量
。具有高电感值和高工作电压且符合AEC-Q200的以太网变压器,可针对BMS设计进行优化
。高压550 V TBU®高速保护器,可提供150 mA的跳闸电流与1 μs的反应时间,以在热插入或瞬态期间保护电池监控线路
。SinglFuse™产品125 V DC用于电池监控线路上的短路保护
- 低0.8毫奥姆电阻、30 A DC电流额定扁平线电感,适用于48 V转换器
- 用于多千瓦全桥式LLC转换器的变压器,配有漆包绞线与加强绝缘
- TVS二极管用于箝位因短路事件引起的返驰电压
展会地点:PCIM,德国纽伦堡展览中心
展会日期:2018年6月5日至7日
展位位置:7号厅#147
如欲了解更多关于Bourns如何推动电池管理电子技术的进步,我们诚挚欢迎您与Bourns代表进行交流。若欲安排会议,请联系Annette Keller:+1 707-947-7232 annettekeller@sbcglobal.net