河边市, 加州, Aug 19, 2014 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出全新用户线接口保护电路(SLIC)解决方案,能够承受ITU-T 4KV的保护等级,并精心设计成组件设计包与PortNote®应用文件供客户参考使用。在组件设计包(PN-DESIGNKIT-47)中拥有足够测试组装五个电路板的Bourns®组件,其中包含高浪涌可编程晶闸管(TISP9110MDMR-S)及陶瓷PTC可恢复式保险丝,能够针对在4 kV 10/700 μs浪涌下运作的SLICs进行有效保护。需要这类型接口过电压保护的电信应用包含无线用户回路、接入网、再生POTS设备及VOIP运用。
Bourns电信市场产品总监Achilles Chiotis表示,为了有效帮助客户解决SLIC芯片的特殊保护需求,Bourns提供优越的组件保护设计资源。作为业界中拥有最全面电路保护解决方案的专家,我们用专业的技术,支持并满足敏感电信及网络设备的标准及需求。
产品定价与供应
Bourns®设计包PN-DESIGNKIT-47已上市,产品定价为美金$16.80/件(以五件为订单量)。客户可以在官网(www.bourns.com)取得Bourns® PortNote®解决方案文件,更多讯息请见: SLIC Protection PortNote® Solution.