Search
Languages

美商柏恩(Bourns Inc)最新推出两款RS-485产品应用sample小板

河边市, 加州, Aug 3, 2011 - 全球知名电子组件领导制造商美商柏恩(Bourns)公司,今日推出两款RS-485应用sample小板RS-485-based applications. 该小板包括 TBU®高速保护器 (HSPs) (HSPs), GDTs, TVS 二极管 and MOV 产品, 这两款sample可作为设计资源,加快RS-485串行组件端口电路保护的评估。为了符合产业的RS-485端口界面标准,这两款新评估板提供两个不同的评估手法。Bourns RS-485EVALBOARD-1包含两个TBU®高速保护器 (HSPs)、两个快速作动GDTs和两个TVS二极管。Bourns RS-485EVALBOARD-2则使用Bourns® TBU®高速保护器 (HSPs)、MOVs和TVS产品。

Bourns设计这两款sample小板,可帮助研发人员更快速、更方便判断他们的RS-485串行组件端口有关应用需要怎样的电路保护。」Bourns半导体产品线经理Ian Doyle说道。「这两款sample小板证明使用Bourns® TBU® HSP,即可在RS-485端口的电流浪涌和瞬变电流保护上,提供优于竞争产品的性能和功能,亦可提供全方位的电路保护产品和解决方案,进而满足体积更小的印刷电路板的需求。」

Bourns的RS-485sample小板透过公司的经销商而营销,Digi-Key, FarnellMouser. 有存货,可立即拿到评估板。在订价上,10件Bourns RS-485EVALBOARD2售价为$20.00。

Bourns已经制作一卷解说影带,介绍这两款RS-485sample小板的使用说明及它们在端口保护评估上的功效: https://www.youtube.com/watch?v=dvCscFwlM_w

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com