Search
Languages

Bourns 发布全新紧凑型共模扼流圈系列, 具备高达 15 A 的扩展电流能力与广泛阻抗范围

全新车规级、符合 AEC-Q200 标准的大电流扼流圈采用扇形绕组结构,以增强绕组间的介电强度

2025年9月23日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,发布全新 SRF7038A 系列车规级、符合 AEC-Q200 标准的共模扼流圈。此款新型大电流扼流圈具备最高 15 A 的扩展电流能力与 70 至 3000 Ω 的宽广阻抗范围,使 SRF7038A 成为消费性、工业及汽车系统电源线 EMI 抑制的理想解决方案。

此外,Bourns® SRF7038A 系列采用 扇形绕组结构,可增强绕组间的介电强度,有效抵抗高电压应力造成的电气击穿。其闭合磁路的铁氧体磁芯设计 提供优异磁屏蔽效果,降低辐射并提升噪声抑制能力。该系列的工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C。

全新 Bourns® SRF7038A 系列车规级、符合 AEC-Q200 标准的共模扼流圈现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chokes---aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com