Search
Languages

Bourns® 微型温度保护器 (TCO) 小型断路器组件系列,支持全新 240 瓦 USB 电力传输标准限制

全新 SE 系列小型断路器符合 Type-C 连接器市场对有效过温保护的安全需求, 并采用 Bourns® 最小型的 54 V 表贴式 TCO 装置

2025年9月2日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SE 系列微型温度保护器 (TCO) 小型断路器组件,专为支持 240 W 功率设计,符合 USB 电力传输 (PD) 标准的最高上限。SE 系列是 Bourns® 最小型的 54 V 表贴式小型断路器,封装尺寸仅为 4.7 mm x 2.8 mm,高度仅 1.23 mm。

随着 USB 快速充电及大功率传输线缆的应用于全球加速普及,再加上欧盟于 2024 年实施的「通用充电器指令」,规定手机、平板、耳机及其他个人电子产品需配备 USB-C 连接器,市场需求正迅速扩大。然而,快速充电的一项已知隐忧是,在连接器插入异常情况下,可能增加发热风险。

SE 系列是一种可直接安装于 Type-C 连接器上的有效过温解决方案,能在侦测到超过预设限制的发热情况时,几乎实时切断电流并关闭电源线。这项能力也省去了额外 IC 或其他开关的需求,有助于客户减少设计中的零组件数量。同时,该系列支持快速充电所需的更高等级过温保护,并提供多款温度设定,范围涵盖 72 °C 至 85 °C,每款均具备 ±5 °C 的公差范围。

全新 Bourns® SE 系列小型断路器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakers

*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com