Search
Languages

Bourns 全新屏蔽式功率电感系列,采用金属合金粉芯,具备处理大电流能力以及超低直流电阻 (DCR)

Bourns® SRP3220A 系列符合车规级 AEC-Q200 标准,其设计特点有助于降低 EMI,进而提升汽车应用中的性能与可靠性

2025年8月20日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新SRP3220A 系列屏蔽式功率电感。此系列采用 Bourns 独特配方的金属合金粉芯设计,可承受高达 11 A 的电流而不致饱和,并能在高温环境下保持可靠运作。作为符合车规级 AEC-Q200 标准电感产品,SRP3220A 系列具备高耐热电流等级与屏蔽结构,能有效降低磁场辐射。其性能优势有助于提升整体效能与热稳定性,同时满足严苛的汽车温度需求,成为 Bourns 最新、具成本效益且高效率的汽车电源管理解决方案。

Bourns® SRP3220A 系列具备节省空间的薄型设计,工作温度范围广达 -55°C 至 +150°C。除了金属合金粉芯所带来的优势之外,该系列还采用扁平配线结构,与其他同尺寸的屏蔽式功率电感相比,能进一步实现超低直流电阻 (DCR)。此外,其薄型封装也能减少印刷电路板 (PCB) 面积,使工程师在设计时能够增加更多功能或符合更严苛的空间限制。

全新 Bourns® SRP3220A 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com