Search
Languages

Bourns 推出两款小型 NTC 热敏电阻系列, 提供高精度温度感测与补偿功能

Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列为当今先进且敏感的电子应用提供必要且高精度的热管理功能

2025年6月4日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 BTN02GBTN04G 系列表贴式负温度系数 (NTC) 热敏电阻。这两款新型热敏电阻具备高精度且小型化的温度感测与补偿功能,为现今更先进且敏感的行动装置、家用电器、锂电池模块、LCD 显示器及其他电子设备提供关键的热管理解决方案。

全新Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列热敏电阻具备电阻值与温度呈反比关系的特性,可实现精准的温度量测,采用先进且高可靠性的设计,结合半导体陶瓷与内部电极,能在广泛的温度范围内平稳且一致地改变阻值。除了标准的 ±3% 与 ±5% 高精度电阻公差外,Bourns 最新的 NTC 热敏电阻亦提供 ±1% 和 ±2% 的电阻公差选项。该系列的 B 值公差亦达 ±1% 的高精度,使其成为优异的温度感测解决方案。

Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列 NTC SMD 热敏电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/thermal-sensing-devices/ntc-thermistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com