Search
Languages

Bourns® IsoMOV® 混合保护器荣获 IEC 61051-2 符合性认证, 并列入 UL 1449 认证名单

具备延长应用使用寿命和提升可靠性的特点,IsoMOV® 保护器是首款同时获得这两项国际标准认证的混合型浪涌保护器

2025年5月1日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,其创新设计的 IsoMOV® 混合型保护器成功获得 IEC 61051-2 符合性认证,并列入 UL 1449 认证名单。Bourns® IsoMOV® 保护器是首款同时通过这两项国际标准严格测试及文档要求的混合型浪涌保护装置。凭借出色的使用寿命延长和高可靠性优势,IsoMOV® 保护器可为日益增长的、需满足 IEC 认证要求的关键市场应用提供值得信赖的防护解决方案。

Bourns 保护产品事业部总裁 Craig Shipley 表示:「获得 IEC 符合性认证是 Bourns 的一项重要成就,使我们的客户能够在更广泛的设计中受益于 IsoMOV® 保护器所提供的长寿命和高可靠性。为了验证这一创新解决方案,我们提供了详尽的技术档,尤其是在当前尚无适用于混合型过电压保护组件的 IEC 标准的情况下,这充分体现了我们产品团队致力于为全球客户提供具有竞争优势的一流解决方案的承诺。」

Bourns® IsoMOV® 保护器是一款将气体放电管 (GDT) 与金属氧化物压敏电阻 (MOV) 完全集成于单一封装中的混合设计。GDT 的引入可有效阻断流经 MOV 的漏电流,从而防止其过早失效。该产品在浪涌防护性能、使用寿命以及器件可靠性方面均提供了更高水平的保障。由于这种紧凑型混合设计具备传统体积更大的 MOV 器件所具有的性能规格,Bourns® IsoMOV® 保护器使设计工程师能够在严苛的空间限制下,更灵活地实现所需的浪涌防护性能。

Bourns® IsoMOV® 混合保护现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/isomov-hybrid-protection-components

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com