Search
Languages

Bourns 全新 250 安培数字分流传感器系列,扩大电池应用检测解决方案范围

全新 Bourns Riedon™ SSD-250A 数字分流传感器结合精确、紧凑设计且具成本效益,为充分发挥数字优势的理想检测解决方案

2025年1月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布进一步扩展其数字分流传感器产品线,全新推出 Riedon™ SSD-250A 系列。全新 250 安培系列提供两种版本:RS-485 系列接口型 (亦可配置为 MODBUS RTU) 以及可自定义的 CANbus 型。该系列专为提供开发者更广泛的数字检测解决方案而设计,具备 100 A、250 A 和 500 A 的标称电流,操作温度范围为 -40°C 至 +115°C,并具备 1500 VDC 的电气隔离功能,可提升检测精度和操作稳定性。

SSD-250A 系列采用紧凑型「系统封装」(System-in-Package, SIP) 设计,具备校准与温度补偿的数字输出功能,成为适用于多种电池相关应用的理想电流检测解决方案,包括再生能源系统、马达驱动装置以及电动车充电站。这些基于分流传感器无需定期校准,同时提供高度精度检测,有助于更高效的电力使用。此外,新系列相比于被动分流传感器和霍尔效应传感器,显著降低了插入阻抗。

全新 Bourns Riedon™ SSD-250A 系列分流传感器现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/sensors/current-sensors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com