Bourns® SRF3015 系列设计高度仅 1.4 毫米,提供具有成本效益的空间节省解决方案
2024年10月28日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出全新具有成本效益、节省空间的双绕组屏蔽功率电感系列。Bourns® SRF3015 系列具有 1.4 毫米的超薄设计和屏蔽结构,能够有效降低辐射,是衰减各种电路中高频噪声的理想解决方案。
Bourns 最新的功率电感器提供 -40 °C 至 +125 °C 的扩展工作温度范围,特别适用于 SEPIC(单端初级电感转换器)拓扑结构和电源应用。
Bourns® SRF3015 系列双绕组屏蔽功率电感现已上市,符合 RoHS* 标准并且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-dual-winding-shielded
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。