Bourns Expands Shielded Power Inductor Portfolio with New Dual-Winding Series

Bourns® Model SRF3015 Series offers a cost-effective, space saving solution in a low 1.4 mm profile design

RIVERSIDE, Calif., October 28, 2024 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced a new cost-effective, space saving dual-winding shielded power inductor series. Bourns® Model SRF3015 Series features a low profile of 1.4 mm and shielded construction that provides low radiation making these inductors optimal solutions for attenuating high frequency noise in a broad range of circuits.

Bourns® latest power inductors offer an extended operating temperature range of -40 °C to +125 °C, and are particularly well-suited for use in SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter) topologies and power supplies.

The Bourns® Model SRF3015 Series dual-winding shielded power inductors are available now, and are RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-dual-winding-shielded.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.