Search
Languages

Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻, 提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)

Bourns® CRT-A 系列满足了汽车、手机、SD卡、DDR内存和相机模块等应用需求对小型、高精度电阻的日益增长。

2024年8月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规级薄膜片状电阻系列。Bourns® CRT-A 系列相较于传统的通孔型电阻,提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)。该系列不仅强化了信号质量,还采用表贴式封装 (SMD)。这些紧凑且高功率额定的电阻在空间受限的应用,如手机、SD卡、DDR内存模块和相机模块中,越来越受到青睐。Bourns® CRT-A 系列电阻依照车规级标准设计,也非常适合各种汽车应用中的电阻解决方案。

最新的薄膜电阻系列提供 0402、0603、0805 和 1206 封装尺寸,支持 0.1% 至 1% 的低公差,并具有 ±50 PPM/°C 至 ±10 PPM/°C 的宽温度系数 (TCR) 范围。此外,该系列电阻范围从 10 Ω 到 1M Ω,TCR 低至 ±10 PPM/°C。

Bourns® CRT-A 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为抗硫化产品。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/power-resistors-aec-q200-qualified-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com