Search
Languages

Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状电感器, 同轴电缆电路的节省空间理想解决方案

Bourns® CWP3230A 系列具备大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计

2024年6月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出CWP3230A 系列汽车级片状电感器,符合 AEC-Q200 标准,具有大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计。该系列的高阻抗和大电流能力使其成为使用同轴电缆的应用的理想选择,在这些应用中,电力和视频信号需要同时传输。Bourns® CWP3230A 系列使设计师能够减少电路中的电感器和片状磁珠数量,从而节省空间并降低开发成本。

Bourns® CWP3230A 系列采用铁氧体粉末磁心设计,并使用双线和三线绕组,以在小尺寸中实现更高的饱和电流和加热电流水平。该系列的感值范围为 2.2 至 47 µH,工作温度范围为 -50 至 +150 °C。这些特性在需要节省空间且必须实现更低功耗目标的各种 ADAS 应用中越来越受欢迎,例如同轴电缆供电(PoC)车载摄像头模块。

Bourns® CWP3230A 片状电感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/chip-inductors-aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com