Search
Languages

Bourns 全新零欧姆大功率 Jumper 电阻系列, 提供极低阻值,引领电子组件革新

搭载高电流额定值和坚固的金属条组件,Bourns® AEC-Q200 合规的 Jumper 可让设计师在 PCB 上连接分离的点。

2024年1月29日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 CRF CRF 系列大电流金属条 Jumper。Jumper也称为零欧姆电阻,具有极低阻值,用于连接 PCB 上无法通过印刷线路连接的分隔点。与厚膜 Jumper 相比,Bourns 符合 AEC-Q200 标准的新型大功率 Jumper 具有更大的额定电流和更低的电阻,非常适合广泛的消费、工业、电信和汽车设计。

Bourns® 全新 CRF 系列零欧姆 Jumper 采用铜合金和保护性涂层材料制造,并提供四款不同的封装尺寸:0805、1206、2010 和 2512,最大电阻值为 0.2 毫欧姆。该系列具有高达 100 A 的大额定电流、-55 °C 至 +150 °C 的工作温度范围,并采用卷带包装。

Bourns® CRF 大功率金属条 Jumper 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/power-resistors-aec-q200-qualified-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com