MENU
Search
Languages

Bourns 全新推出两款车规级半屏蔽功率电感器系列, 专为高可靠性而设计

全新 Bourns® SRN4012BTA 和 SRN4018BTA 系列采用底部焊接引线结构,机械强度和稳定性均大幅提升,使其成为关键应用的理想选择

2023年6月28日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出两款专为高可靠性解决方案设计的全新型 SRN4012BTASRN4018BTA 车规级半屏蔽功率电感器系列,符合 AEC-Q200 标准,其底部焊接引线结构可提供增强的机械强度和稳定性,适用于汽车系统、电源、DC-DC 转换器以及各种工业和电信电子产品等关键任务应用。

Bourns 半屏蔽结构结合了非屏蔽和屏蔽电感器的特点,提供比非屏蔽电感器更低的磁场辐射,是全屏蔽铁氧体电感器更具成本效益的替代方案。全新型铁氧体磁芯、漆包铜线功率电感器的电感值范围为 0.47 至 100 µH ,工作温度范围为 –55 °C 至 +125 °C。

Bourns® 全新 SRN4012BTA 和 SRN4018BTA系列半屏蔽式功率电感现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com