Search
Languages

Bourns 推出全新车规级半屏蔽功率电感器,工作温度高达 150 °C

Bourns® SRN8040HA 电感器,采用磁性硅基涂层技术构建,符合 AEC-Q200 标准,能展现出色的磁屏蔽效果,同时支持更高的工作温度

2023年6月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出符合 AEC-Q200 标准的全新型车规级半屏蔽功率电感器系列,具有 -40 °C 至 150 °C 的高工作温度范围。Bourns® SRN8040HA 系列采用 Bourns 先进的磁性硅基涂层技术构建,可展现卓越的磁屏蔽效果,同时可支持更高的工作温度。

Bourns SRN8040HA是一款全新型高温电感器,相较于非屏蔽式电感器,它能释放更低的磁场辐射噪音。同时,它也是一种成本效益更高的替代品,可替代全屏蔽式铁氧体电感器。SRN8040HA 系列支持高电流容量,饱和电流 Isat 范围为 1.3 – 15 A,温升电流 Irms 范围为 1.0 – 10.0 A。这些电感器的特性和功能使其特别适合 DC-DC 转换器以及经常需要更高的电感可靠性的汽车、消费、工业和通信电子应用中的电源。

Bourns® 全新 SRN8040HA 系列半屏蔽式功率电感现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com