MENU
Search
Languages

Bourns Launches Automotive Grade Semi-shielded Power Inductor Series Featuring High Operating Temperatures Up to 150 °C

AEC-Q200 compliant inductor series is constructed with magnetic silicon-based coating technology for superior magnetic shielding and supports higher operating temperatures

RIVERSIDE, Calif., June 22, 2023 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced a new AEC-Q200 compliant, automotive grade semi-shielded power inductor series that features a high operating temperature range from -40 °C up to 150 °C. The Bourns® Model SRN8040HA Series is constructed using the company's advanced magnetic silicon-based coating technology that offers superior magnetic shielding while also enabling higher operating temperatures.

Bourns' new high temperature inductors are designed to release lower magnetic field radiation compared to non-shielded inductors, and are also a more cost-efficient alternative to fully shielded ferrite-based inductors. The Model SRN8040HA series supports high current capacity with saturation current Isat ranging from 1.3 – 15 A and provides a heating current Irms range of 1.0 – 10.0 A. The features and capabilities of these inductors make them especially well-suited for DC-DC converters and power supplies in automotive, consumer, industrial, and telecom electronics applications where greater inductor reliability is a frequent requirement.

The Bourns® Model SRN8040HA semi-shielded power inductor series is available now and is RoHS compliant* and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded/product/SRN8040HA

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.