Search
Languages

Bourns 新品 POWrFuse™ 大功率保险丝系列 优化高压 EV/HEV 应用附件电路保护

Bourns® POWrFuse™ PF-K 型系列設計符合 ISO 8820-8 標準

2022年8月29日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出新款 POWrFuse™ 大功率保险丝系列。Bourns® POWrFuse™ PF-K 系列均符合 ISO 8820-8 标准,乃是针对保护电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 中的高压附件电路而设计。 这些电路存在于各种 EV/HEV 应用中,包括电能存储 (ESS)、电池断开单元 (BDU) 和电池管理系统 (BMS)。

Bourns® 最新的 POWrFuse™ EV 保险丝乃依据 Bourns 内部订定的汽车质量标准来进行环境可靠性、瞬态电流循环以及设备电气和熔断特性测试。PF-K 系列中的各个型号的额定电流由 15 至 50 A,并提供螺栓和 PCB 安装选项。这些新的高压 EV 保险丝支持高达 500 VDC 的操作,在 500 VDC 下具有 20 kA 的分断浪涌额定值和 -55 至 +125 °C 的扩展温度范围。

Bourns® POWrFuse™ PF-K 系列型号现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/fuses/powrfuse-high-power-fuses#ev

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com