Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 新品 POWrFuse™ 大功率保險絲系列 優化高壓 EV/HEV 應用附件電路保護

Bourns® POWrFuse™ PF-K 型系列設計符合 ISO 8820-8 標準

2022年8月29日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,推出新款 POWrFuse™ 大功率保險絲系列。Bourns® POWrFuse™ PF-K 系列均符合 ISO 8820-8 標準,乃是針對保護電動汽車 (EV) 和混合動力電動汽車 (HEV) 中的高壓附件電路而設計。這些電路存在於各種 EV/HEV 應用中,包括電能存儲 (ESS)、電池斷開單元 (BDU) 和電池管理系統 (BMS)。

Bourns® 最新的 POWrFuse™ EV 保險絲乃依據 Bourns 內部訂定的汽車質量標准來進行環境可靠性、瞬態電流循環以及設備電氣和熔斷特性測試。PF-K 系列中的各個型號的額定電流由 15 至 50 A,並提供螺栓和 PCB 安裝選項。這些新的高壓 EV 保險絲支持高達 500 VDC 的操作,在 500 VDC 下具有 20 kA 的分斷浪湧額定值和 -55 至 +125 °C 的擴展溫度範圍。

Bourns® POWrFuse™ PF-K 系列型號現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/fuses/powrfuse-high-power-fuses#ev

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a