Search
Languages

Bourns 进阶款混合位置传感器专为 RS-485 的应用于特定恶劣环境而设计

新型 HES38U-RS485 提供高质量,长寿命的解决方案,具有 500 万转的轴旋转寿命和 IP65 等级

2021年4月28日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出创新的混合式位置传感器,可满足 RS-485 应用于特定恶劣环境。Bourns® 新型号 HES38U-RS485 混合位置传感器经过特殊设计,可满足要求寿命周期长和可靠性高的重度应用规范,另外,在 10 圈绝对位置的精准度下,其旋转寿命高达 500 万转。该产品具有最大 ±0.1% 的独立线性规格,IP65 密封等级和 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围。

Bourns 先进的混合设计使 HES38U-RS485 型号具有更高的线性度,分辨率和准确性。 这款坚固的位置传感器具有很高的重复性,并能抵抗振动/冲击和流体/灰尘进入,是各种工业反馈应用的最佳解决方案,包括患者平台定位、3D 成像位置、气动控制阀位置和执行器电机位置以及自动化制造机器人。

Bourns® HES38U-RS485 型号开槽轴直径为 6 mm,并支持 3600°±10° 度的机械角度转动,还可客制更长的电缆长度和指定的安装模式配置。 Bourns® 型号 HES38U-RS485 现已上市,并且符合 RoHS**标准。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/sensors/position-sensors/non-contacting-multiturn

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com