Search
Languages

Bourns 新产品介绍-非接触式位置传感器(单圈式)

河边市, 加州, Oct 25, 2011 - 美国柏恩 (Bourns®) –全球知名,电子组件领导制造商 ,新推出的非接触式的 位置传感器-AMS22, 采用霍尔效应的技术,其主要功能在于可以有效延长产品的使用寿命,此产品为美国柏恩 (Bourns®)-AMS22, 即使在恶劣的温度和剧烈震动频率的环境下也能安全且其提供可靠的运作应用。柏恩 (Bourns®)最新推出的传感器(单圈式)乃是针对OEM客户的需要而设计,并能符合成本效益和较长的使用周期。另外,该产品提供了促动器定位最佳的解决方案可应用于­相机和卫星定位系统以及一系列广泛的应用程序上如医疗诊断器和一般产业设备上。

美国柏恩(Bourns®)工业应用产品总经理 John Kelly表示:「美国柏恩(Bourns®)新推出的非接触式位置传感器是因应客户对于产品如何在极端严酷的操作环境中还能延长产品寿命和可靠性的强烈需求所提出解决方案。此设计方针对长时间处于休眠状态,但需能提供精准的方位信息的产品应用提供了极佳解决方案,即使在冗长的机械操作下也能维持其磁场定位。我们不单单提供新产品,新的技术平台也将满足现有和未来工业、消费性产品和汽车市场的需求,今后更将持续致力于提供各式棘手技术问题的解决方案」。

美国柏恩(Bourns®)新的非接触式位置传感器依据不同的产品和特殊需求提供了高达五千万次的使用旋转寿命,并可给予由0.1到4.9V的模拟单输出、340度的有效电力输出和高达0~360度的可程控。仿真输出功能为12位的分辨率,并带有0.5%或0.3% 独立的线性度。


美国柏恩(Bourns®)的非接触位置传感器- AMS22日前已上市,建议价格为每10,000件价格为12.50美元。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com