Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 隆重推出 SSD 数字系列电流传感器 (基于分流器)

Bourns® 数字 DC 电流传感器提供卓越的精确性、稳定性和电气隔离,在较宽的工作温度范围内具有高精度优势

2024年7月1日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 SSD 数字系列电流传感器,该系列包括创新设计的基于数字 DC 分流器的电流传感器,在 -40 °C 至 +115 °C 的较宽的工作温度范围内提供卓越的精确性、稳定性和电气隔离。这些小型且高度集成的数字系统封装 (SiP) 设备非常适用于各种与电池相关的电流检测应用,包括大型储能库、可再生能源发电基础设施、工业电机驱动、建筑物自动化系统和电动车充电站等。

Bourns® SSD 具有 16 位车规级微控制器单元 (MCU),提供 ±0.1% 满量程精度。内部 24 位模数转换器 (ADC) 提供即插即用的简便性,有助于显著简化实施设计过程,使工程师能快速将高精度电流测量增添至最新设计中或将其改装到现有设计中。这些基于分流器的电流传感器也消除了定期设备校准的需要,同时提供高度精确的测量,有助于更有效地利用电能。该系列有两款型号:RS-485 系列接口型号,也可配置为MODBUS RTU,以及可定制的 CANbus 型号

Bourns® SSD 数字系列电流传感器现已上市,有关更多详细信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/sensors/current-sensors

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com