カリフォルニア州リバーサイド 2025年10月28日
お客様各位
ご承知の通り、中華人民共和国(PRC)は最近、2025年11月8日より、一般に希土類金属と呼ばれる 5 種類の追加元素 に対して輸出管理規制を課すことを発表しました。これには、これらの金属から作られた合金、磁石、ウェハー、チューブも含まれます。
追加対象となる希土類元素は以下の通りです:ホルミウム(Holmium)、エルビウム(Erbium)、ツリウム(Thulium)、ユウロピウム(Europium)、イッテルビウム(Ytterbium)、および以下の関連材料:
- 各種合金およびコーティング材料 – 以下は例(完全なリストではありません):
- ホルミウム-銅、マグネシウム-ホルミウム、ホルミウム-鉄
- エルビウム-アルミニウム、エルビウム含有水素貯蔵材料、エルビウム含有セラミック材料
- ツリウム含有結晶材料、ツリウム含有発光材料
- マグネシウム-ユウロピウム、ユウロピウム含有結晶材料
- イッテルビウム含有光ファイバー材料、イッテルビウム含有耐熱コーティング材料
- 蛍光体(Phosphor)
- 複数の物理形態を持つ合金:インゴット、ブロック、バー、ワイヤー、シート、ロッド、プレート、チューブ、顆粒、粉末
- 5種類の希土類元素を含むウェハーおよびチューブ
- 5種類の希土類元素を含む磁石および磁性粒子
- 酸化物、化合物、混合物および粉末
また、中華人民共和国は、一部のグラファイト陽極材料関連項目に対しても制限を課しています。対象には、人工グラファイト陽極材料、人工グラファイトと天然グラファイトの混合陽極材料、重量エネルギー密度 300 Wh/kg 以上の充電式リチウムイオン電池、および充電式リチウムイオン電池の製造装置および関連材料が含まれます。
ボーンズは、供給網が今回の輸出規制拡大の影響を受けるかどうかを調査し、現時点で供給リスクはないことを確認いたしました。
今後、希土類金属および/または磁石に関する状況に変化があった場合は、カスタマーサポートを通じて、お客様それぞれに出荷状況の最新情報を提供いたします。
ボーンズへの継続的なご信頼に心より感謝申し上げます。私たちは、当社の管理を超えるこれらの事象の影響を、状況に応じて最も迅速に軽減できるよう取り組んでまいります。
ボーンズ社(Bourns, Inc.)
James Harrington
ワールドワイドセールス担当シニアバイスプレジデント