Search
Languages

ボーンズ、最大インダクタンス値を向上させた新シリーズで半シールド型パワーインダクタ製品群を拡充

新モデルは磁界放射を低減し、完全シールド型フェライトベースインダクタに代わるコスト効率の高いソリューションを提供

カリフォルニア州リバーサイド 2025年7月10日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、半シールド型パワーインダクタ製品の拡充を発表しました。今回、既存のBourns® SRN-BTA ファミリーに5つの新シリーズを追加。新製品は最大インダクタンス値が向上しており、一部モデルでは従来の上限値の2倍を実現しました。さらに、磁界放射を低減することで、完全シールド型フェライトベースインダクタに代わるコスト効率の高い代替品となります。半シールド構造は、非シールド型とシールド型インダクタ設計の利点を組み合わせ、要求の厳しい電源用途において堅牢かつ信頼性の高いソリューションを提供します。

SRN-BTAファミリーへの新たな追加製品は、底面半田付けリード線構造を採用し、機械的強度と安定性を向上させることで信頼性を高めています。これらのモデルは、自動車システム、DC-DCコンバータ、コンシューマ、産業、通信機器向けの電源装置など、特に大電力インダクタが必要とされるアプリケーションに適しています。これらの改良により、磁気性能の向上や効率改善など、複数の利点が得られます。

Bourns® SRN2010/2510/3010/3015/4018BTAシリーズ パワーインダクタは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはAEC-Q200準拠の車載グレードであり、自動車用途で要求される厳格な規格に適合しています。また、製品はボーンズ社のIATF 16949認証取得施設で製造されています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf