Search
Languages

ボーンズ、Riedon™モジュラー・ヒューズブロックを発表 – クラスTおよびANL規格に対応

本新製品シリーズは、再生可能エネルギーインフラからポータブル電力システムまで、さまざまな用途での過電流保護のニーズに対応します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年8月27日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™ クラスTおよびANLモジュラー・ヒューズブロックの発売を発表しました。これらの新製品は、産業用電力システム、バッテリーチャージャー、ソーラーインバーター、バッテリー貯蔵システムなど、広範な用途での過電流保護ニーズに対応するよう設計されています。

今回ボーンズから新たに提供されるヒューズブロックは4つの製品タイプがあります。これらの製品タイプには、クラスTヒューズブロックのモデルFBおよびCFBシリーズがあり、最大400 AのクラスTヒューズが選択可能で、裸線およびリング/スパッド接続の2種類の端子オプションが提供されています。他の2つのタイプは、ANLヒューズブロックのモデルNFBシリーズとNFB2シリーズで、2種類の取り付けベース長さがあり、リング/スパッド接続が可能で、50 Aから500 AのANLヒューズを揃えています。

これらはボーンズがリリースする初めてのRiedon™ヒューズブロック製品です。さまざまな用途に適応する柔軟性とモジュール性を提供する、モデルFBおよびCFBクラスTシリーズのヒューズブロックは、高品質な材料で構成されています。具体的には、はんだメッキ真鍮端子、ガラス繊維強化ポリカーボネート取り付けベース、クリアポリカーボネート安全カバー、およびステンレス鋼製の取り付けハードウェアが使用されています。コンパクトな3.4インチのモデルNFBシリーズヒューズブロックは、頑丈なフェノール樹脂ベースで構成され、モデルNFB2シリーズは6.5インチの長さでガラス繊維強化ポリカーボネートベースを採用しています。さらに、モデルNFBおよびNFB2シリーズのANLヒューズブロックは、クリアポリカーボネートの安全カバーとステンレス鋼製の接続端子および取り付けハードウェアを備えており、製品の耐久性と運用寿命を向上させます。

ボーンズによるRiedon™ヒューズブロックの4シリーズは現在提供中であり、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/circuit-protection/fuse-blocks

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

2023年4月、Bourns, Inc.の子会社であるBE Services Company, Inc.は、Riedon, Inc.の一部資産を購入しました。この購入には、ロゴや商標、そして旧Riedon™製品の製造を継続する権利が含まれています。「Riedon Logo」は、BE Services Company, Inc.が米国で登録した商標です。「Riedon」は、BE Services Company, Inc.の商標です。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf