Search
Languages

ボーンズは、パワーオーバーイーサネット (PoE) アプリケーションにおける電力とデータの供給および保護設計を効率化するために、PoE-LAB1デザインキットをリリースしました

カリフォルニア州リバーサイド 2024年6月11日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、電力供給とデータ転送、およびPoE(パワーオーバーイーサネット)アプリケーションにおける保護設計の効率化を支援する高機能なPOE-LAB1デザインキットのリリースを発表しました。このキットには、ボーンズの幅広い半導体および磁性製品ポートフォリオから選ばれた先進的なコンポーネントが含まれており、最大10 GbEの高速イーサネットラインとPoE++(Type 4)機能をサポートするよう特別に設計されています。

このキットは、ボーンズ初の試みとして、開発者にさまざまなPoE設計の選択肢を提供し、電力およびデータの供給と保護に関する多様なニーズを満たすためのシナジーアプローチを提供します。ボーンズPOE-LAB1デザインキットには32種類の製品が含まれており、設計者は1つの便利なキットを使って、複数の製品を組み合わせることでさまざまなPoEアプリケーション仕様にどのように対応できるかを評価できます。キット内のボーンズ製品には、イーサネットトランス、DC-DCコンバーショントランス、コモンモードチョーク、フェライトビーズ、単一およびブリッジショットキーダイオード、ボーンズTBU®およびTCS™高速保護装置、ダイオードアレイ、TVSダイオードが含まれています。

ボーンズPOE-LAB1デザインキットは現在入手可能です。より詳細な情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/resources/design-tools/design-kits/magnetics#poelab1

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf