MENU
Search
Languages

Bourns、第16回年次科学技術教育パートナーシップ(STEP)カンファレンスを主催

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年10月26日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、第16回年次科学技術教育パートナーシップ(STEP)カンファレンスの成功を発表した。これはSTEP の史上最大のカンファレンスであり、2015年10月6~7日にボーンズ・テクノロジー・センターにおいて、リバーサイドおよびサンバーナーディノ郡の5,000人を超える生徒やその教師たちが出席した。今年度のアジェンダへの重要な追加事項の一つに、Google およびリバーサイド統一学区が後援する、40台のChromebook コンピュータを用いて、小学4年生から中学2年生の学生たちにコンピューター・コードの書き方を教えるGoogle の「CS First」プログラムのデモンストレーションを行うセッションがあった。また、今年度の新しいアジェンダには、「ドローンとサイバーセキュリティ」から「科学、技術、工学および数学(STEM)を専攻して大学で成功する」まで、さまざまな興味深いトピックに関して地域教育機関およびビジネスリーダーが行う20分間のプレゼンテーション・シリーズである「STEP Talks」が含まれていた。

さらに、この情報満載のカンファレンスには、各種STEP 分野で学生、教師、保護者らの興味をそそる40のインタラクティブな展示が含まれていた。近隣のUC リバーサイド校環境調査テクノロジー施設用エンジニアリングセンターにおいて、高校生350人を対象とした研修室ツアーが実施され、彼らは同センターの大気室を体験することができた。学生たちは、空気環境、ソーラーパネル、電気自動車バッテリーアレイを改善するために用いられた進歩に加えて、木材パルプを燃料用エタノールに変えることのできる研究所設備を見学することができた。

Bournsでは、科学、技術、工学、数学の分野で向上したいと望む学生にできることを全て行うのが企業文化の一つとなっています」とBourns, Inc. CEO のGordon Bourns 氏は述べた。「子供たちが学びやSTEM 分野での仕事を追求するよう動機付けて、私たちのコミュニティーにはるかに明るい未来をもたらすようなポジティブなプログラムに加わることはとてもやりがいのある仕事です。」

STEPカンファレンスは、国会議員 Ken Calvert およびスタッフが、学生たちをSTEM 分野へと誘う目的で501(c)(3)非営利事業としてSTEP プログラムを設定するよう地域の指導者を促したことを機に、2000年に創設された。STEP プログラムは、理事会、計画委員会および、大いにl協力いただいているSTEP カンファレンス・スポンサーをはじめとして、多くのSTEP カンファレンス・ボランティアの尽力により、多くのカリフォルニア州内陸部南部の学生に無料で提供することが可能となっている。STEPカンファレンスの詳細については MyScienceEducation.comをご参照ください。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf